軟體產品

UPSentry 2012 latest version

透過RS232或USB直接與UPS連線。支援虛擬機器(VM)主機關機、提供網頁介面,結合網路先進技術為您的UPS提供完整的監督與管理,並與上層管理軟體合作協助管理您的伺服器。

ShutdownAgent 2012 latest version

與SNMP卡或UPSentry 2012協同工作,支援虛擬機器(VM)主機關機、提供網頁介面。只接收SNMP Trap封包對現有網路流量不會造成任何影響。

Infrasuite Device Master latest version

可以同時透過序列埠(RS232, RS485)或網路(TCP/IP)與UPS通訊。將所有UPS集中於單一程式管理並共用一致的告警介面。事件記錄與UPS歷史資料可以透過ODBC保存於資料庫中。

EzSetting

是一個簡單的搜尋與設定軟體,可查找出在您區域網路中本網站所列出的上網設備。並針對上網的電源設備做初步的設定。

連接裝置

Mini G3 SNMP 卡 latest version

提供管理單台UPS的設備,內建SNMP與Web可以將UPS直接連上網路。支援 IPv4/ IPv6 以及最普遍的加密協議,例如:HTTPS, SSH, SFTP, ....

UPS SNMP IPv6 卡 latest version

提供管理單台UPS的設備,內建SNMP與Web可以將UPS直接連上網路。支援 IPv4/ IPv6 以及最普遍的加密協議,例如:HTTPS, SSH, SFTP, ....

UPS 傳統 SNMP 卡

提供管理單台UPS的設備,內建SNMP與Web可以將UPS直接連上網路。

環境偵測盒

內建溫度、溼度感測器與4個輸入接點。環境偵測盒需搭配SNMP卡或SNMP集線器使用。

Relay I/O 卡

6個輸出繼電器(Relay)反應UPS狀態,一個輸入點作為UPS關機或電池測試命令的入口。

Modbus 卡

將UPS狀態與參數轉換成Modbus通訊協定,Modbus卡同時具有一個RS232和一個RS485或RS422接口。

舊版 軟體產品

電力管理大師2000

允許自動關機、定時開關機與其他許多功能,結合網路先進技術為您的UPS提供完整的監督與管理,並協助管理您的伺服器與工作站。

SNMP關機代理程式

與SNMP卡協同工作,提供伺服器安全關機的功能。只接收SNMP Trap封包對現有網路流量不會造成任何影響。

InsightPower Client

與SNMP卡協同工作,除了提供伺服器安全關機的功能之外也提供與電力管理大師2000同等級的管理能力。

舊版 連接裝置

InsightPower 遠端監視器

手持式設備,用來遠端監督3相UPS。可以單獨工作或與InsightPower Manager協同作業。